结果:找到"立创 发光二级管 仿真模拟需要电流电压 ",相关内容1000条
  • 立创eda仿真
  • 请问在立创eda仿真中4066BD可以通过什么元器件替换,在常用库中未找到4066BD
  • 所属专栏: 器件替换 标签: 仿 4066BD 四向开关 发帖人:春蘇晓堤 发帖时间:2023-04-12 12:38:00
  • 已经用立创画了STM32的电路原理图,怎么进行仿真
  • 做的一个循迹避障小车,图已经画完了,请问怎么仿真呢?立创EDA现在好像还是不能仿单片机,如果用Proteurs仿真,是要重新在Proteurs里画图吗?请问有什么比较好的方法吗?
  • 所属专栏: 学学单片机 标签: STM32 仿 EDA 发帖人:DCYz 发帖时间:2023-04-10 11:14:00
  • 推荐模拟开关
  • 各位大佬有没有前端模拟开关推荐,使用情况是在多个光敏二极管之间切换,连接到同一个前端跨阻放大器,跪谢!
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 开关 采集 发帖人:ybq666 发帖时间:2021-05-17 20:21:00
  • 立创eda电路仿真时长问题
  • 使用电路仿真模块的时候,测量正弦波交流电的电压,给我显示不出来一个正常的正弦波,反而是越来越小,最后趋于一条直线是怎么回事?
  • 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 仿 发帖人:一只小菜鸟 发帖时间:2021-05-08 10:48:00
  • 立创EDA是不是出问题了啊。
  • 立创EDA是不是出问题了啊,为什么我之前设计好的线路。能够用逻辑状态来表示。现在不能用,必须要用电流电压来接,然后接完后。线路也没有电流。电压。搞什么啊。我还一直以为是我的设计有问题。
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 仿 发帖人:无道暝YBOOK 发帖时间:2021-04-06 20:31:00
  • 紫外发光二极管的结构和技术特点
  •   紫外发光二极管是指可发出波长约400nm的近紫外光的发光二极管(LED)。紫外光通常是用作识别钞票是否伪造,一些紫外发光二极管照明物在夜总会和派对上很受欢迎,它们被用来使荧光物质发出更亮的光。  紫外发光二极管的结构  它的基本结构是一块电致发光的半导体材料,置于一个有引线的架子上,然后四周用环氧树脂密封,起到保护内部芯线的作用,所以LED的抗震性能好。  发光二极管的核心部分是由P型半导体和N型半导体组成的晶片,在P型半导体和N型半导体之间有一个过渡层,称为PN结。在某些半导体材料的PN结中,注入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余的能量以光的形式释放出来,从而把电能直接转换为光能。...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-06-23 15:04:00
  • 【公告】立创EDA仿真库更新及常见问题说明
  • 仿真库更新及常见问题说明*****2020-04-22*****************1、新增一批数字电路仿真模型,在仿真模式下的仿真库中进行搜索,库别为系统库。新增模型列表如下:74HC0074HC1174HC7474HC123A74HC15174HC16374HC0274HC2074HC8674HC12574HC15374HC16474HC0474HC2174HC10774HC13274HC15774HC16574HC0874HC2774HC11274HC13874HC16174HC16674HC1074HC3274HC123持续更新中官方模型库更新请点击链接查看:https://sh...
  • 所属专栏: 使用教程 标签: 仿 仿库 如何仿 发帖人:MZH00 发帖时间:2020-04-22 11:49:00
  • 电机二维场仿真介绍
  • Ansoft软件使用介绍及仿真稳态磁场的分析通常分为静态磁场分析和涡流磁场分析两大类。两种磁场之间的本质区别是磁场是否随时间的变化而变化。静磁场意味着所有的磁场不会随时间而变化。涡流磁场是指激励随正弦或余弦律随时间而变化,但在统计意义上,它也是一个平稳时间。我们通常把这样的磁场看作一个准静态电磁场,称为一个谐波磁场或一个准稳态磁场。静磁场是一种不随时间变化的磁场,通常包括:永磁体的磁场;稳定电流产生的磁场;由静磁场产生的磁场;导体以匀速运动,例如直线感应电动机。二维静态磁场实际上是问题对称性的简化。例如,四极三相永磁同步电机的静态磁场分布在每个双极区域和励磁中是对称的,只要电机的整个半波可以...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 仿 发帖人:Genson 发帖时间:2019-01-11 14:07:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: